结果:找到"BUG 改善 LCEDA",相关内容289条
- 立创EDA完善建议
- 今天用立创EDA专业版V1.6.26.5525c9画的第二块版。在使用过程中发现几个问题。反馈给开发工程师,希望下版能改进。1.铺铜后元件很难选取,因为铺铜层在最上层。关闭铺铜没有快捷键。要靠鼠标设置太慢!2.多个元件重叠时,不好选取较小的元件。建议用tab可以循环选取(pads里的方法)。如下图,我要选取Q4但每次选取的都是CN2.(先关闭了铺铜)3.铺铜时铺到元件里面了。4.不能对单独的网络设置安全间距,线宽,等规则。建议象pads这样可以对网设置独立的规则。只有了解用户的痛点开发的产品,才能快速成长!希望LCEDA越来越好!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 完善建议 发帖人:sunny0sun 发帖时间:2022-11-23 09:38:00
- 如何将一个网络的铺铜的一部分切开,禁止只能是多边形,不能是线
- 比如数字地和模拟地在一处用铜皮连接,其他地方需要断开,lceda只能画一个闭合的禁止区域,而且禁止区域到铜皮没有间距的规则
- 所属专栏: 技术交流 标签: lceda 发帖人:蒙面天下 发帖时间:2022-09-27 21:31:00
- 立创专业版开源的工程主页没有原理图和pcb啊
- 而且发布日期好像也不对啊,我是今天上午才发的啊
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: lceda 发帖人:刘宇twt 发帖时间:2022-04-25 15:18:00
- 关于LCEDA的一些BUG描述和一些改善建议
- 各位LCEDA的工程师大佬们辛苦啦!作为一个使用两年多的用户来反馈一些问题,这些问题在我开发的时候确实困扰到我了,有些问题甚至令人心情崩溃。下面我详细列举并描述:一、原理图设计(愉快的使用感受)1.A2、A1、A0纸张时,纸张拖动和缩放非常卡2.同上,在画导线后结束绘画(即点击鼠标右键)会有明显卡顿二、PCB设计(接近崩溃)1.大工程卡,真的是卡(什么是大工程我这边也不好下定义,比如画一个arduinounor3的板子算是小工程,一点都不卡;比如画一个nuc972的板子(亦或是stm32f429+sdram+lcdrgb888+nandflash+ethernet)算是大工程(非常卡)。2....
- 所属专栏: 原理图设计 标签: BUG 改善 LCEDA 发帖人:SuLeiHE 发帖时间:2019-10-13 23:56:00
- Ubuntu19.04get"Segmentationfault(coredumped)"error
- ThinkPad-X1-Carbon-2nd:/opt/lceda$./lcedaSegmentationfault(coredumped)ThinkPad-X1-Carbon-2nd:~$uname-aThinkPad-X1-Carbon-2nd4.15.0-55-generic#60-UbuntuSMPTueJul218:22:20UTC2019x86_64x86_64x86_64GNU/Linux是否有朋友知道如何修复呢?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: LCEDA Crash 发帖人:荷兰猪飞翔 发帖时间:2019-07-26 17:26:00
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议,体验了一下,觉得力创EDA这种模式大有前途,同时希望更加改进,提高工作效率
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 力创EDA bug 改进 建议 发帖人:飞奔的乌龟 发帖时间:2019-05-29 09:33:00
- 疑似发现个PCB文本的BUG.
- 如图,同一块板。我在P2下面加了个文本框TEXT.但是显示不出来。在照片预览也显示不出来然后,奇迹出现了。在3D预览,它出现了。那么最后,问题来了。这到底是加上去了还是没有加上去,我如何修改它。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: LCEDA BUG 发帖人:才哥 发帖时间:2019-04-28 09:24:00
- 版主,帮忙看一下这个焊盘是不是未连接,没检查出来
- 高亮的GND居然没连接。。也没检查出来,板子出来了飞了个线max3232才正常。。。版主帮忙看一下什么原因呢
- 所属专栏: PCB设计 标签: DRC PCB LCEDA 发帖人:最爱逗妇乳 发帖时间:2019-01-28 10:14:00
- 请问,LCEDA可以加入导入PADS文件吗?以前都是用PADS的
- 如题,希望有这个功能,因为很喜欢里面画的库文件
- 所属专栏: PCB设计 标签: LCEDA PADS 发帖人:弹吉他的跑来搞EDA 发帖时间:2018-12-31 09:45:00
- 使用LCEDA几天的改进建议,好的就不来回提了。
- 1.画线时中键拖动,会和左键一样触发起点2.添加新过孔至线上,没有匹配网络3.查看热键打开:PageNotFound!
- 所属专栏: PCB设计 标签: LCEDA 发帖人:One 发帖时间:2017-09-12 15:43:00
返回